This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:将5V 用于外部 FET 的输入电压

Guru**** 1855450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, EVMK2GX, 66AK2G12, TPS65911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985200/tps65911-use-of-5v-for-vin-for-external-fets

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3DEVMK2GX66AK2G12

您好!
客户正在使用66AK2G12进行设计。 他们希望使用 TPS65911A 为其供电。 他们对为 VDDCtrl SMPS 的外部 FET 供电有疑问。 它们具有5V 电源、因此我们希望为外部 FET 提供5V 电源(与 VCC 电源和 V5IN 相同)、而不是12V 电源(用于66AK2G12 EVM EVMK2GX)。 如果他们为 CSD87330Q3D FET 使用5V 电源而不是12V 来驱动 CVDD、是否存在任何问题?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    此主题已分配给此部件的专家、但我将通过添加以下信息来提供帮助。

    在 TPS65911数据表的第5.16节中、它提到 VDDCtrl 的输入电源应介于3V 和25V 之间。 鉴于此、我在使用5V 电源而不是12V 电源时没有发现问题。

    此致、

    Layne J