This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:来自 VBUS 端子的输出电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984892/bq25898d-output-voltage-from-the-vbus-terminal

器件型号:BQ25898D

大家好、团队、

我们收到了客户关于 BQ25898DYFFR 的 VBUS 终端的问题。 如果您能为我们提供一些反馈、我将不胜感激。
*随附了简化的连接配置图和 VBUS 电压波形。 希望它对您有所帮助。

当 USB 线缆连接到器件而另一侧未连接时、VBUS 端子上产生电压输出。

由于 OTG 寄存器设置为 OFF、因此 VBUS 不应输出。
此外、当 USB 电缆未连接到设备时、不会发生这种情况。

您是否知道导致此事件的原因?

此致、

梁太郎福井

e2e.ti.com/.../bq25898d_5F00_VBUSoutput.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    由于进行了额外的分析、客户似乎将另一家制造商制造的 Type-C 控制器的 CC 端子的电压输出误认为是 BQ25898DYFFR 的输出。

    因此、请取消此问题的确认请求。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    非常感谢您的更新! 该线程被解析并关闭。

    谢谢、

    宁。