This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池电压值为零

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982811/bq76940-cell-voltages-are-getting-values-as-zeros

器件型号:BQ76940

各位专家:

我在电池电压、电池组电压和内部芯片温度方面遇到问题。

能够读取电池电压、电池组电压和温度、但在从 AFE 连续获取数据的过程中、AFE 的所有值都变为零。

它不是在固定时间间隔内按顺序发生的、而是在 从 AFE 连续获取数据的过程中发生的、并在几秒钟后自动恢复。  

这种情况在同一过程中反复出现。

此处附上一份文件供参考。

------------------------------------------------------

这些是从 AFE…获取的常规读数

 

电芯01电压为3182

电芯02电压为3129

电芯03电压为2938

电芯04电压为2955

电芯05电压为2982

电芯06电压为3195

电芯07电压为2637

电芯08电压为3104

电芯09电压为3190

电芯10的电压为3174

电芯11的电压为3190

电芯12电压为3125

电芯13电压为3111

电芯14电压为3110

电芯15电压为3193

 

 

经过一段时间的过程后、我们将从 AFE…获取以下数据

 

电芯01电压为0045

电芯02电压为0045

电芯03电压为0045

电芯04电压为0045

电芯05电压为0045

电芯06电压为0045

电芯07电压为0045

电芯08电压为0045

电芯09电压为0045

电芯10电压为0045

电芯11电压为0045

电芯12电压为0045

电芯13电压为0045

电芯14电压为0045

电芯15电压为0045

 

几秒钟后、它会自动恢复并从 AFE…获取正确的数据

 

电芯01电压为3182

电芯02电压为3129

电芯03电压为2938

电芯04电压为2955

电芯05电压为2982

电芯06电压为3195

电芯07电压为2637

电芯08电压为3104

电芯09电压为3189

电芯10的电压为3174

电芯11的电压为3190

电芯12电压为3125

电芯13电压为3111

电芯14电压为3110

电芯15电压为3193

 

这在同一个过程中重复多次…

谢谢、

此致

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    这种行为非常奇怪。 您是否能够在示波器或逻辑分析仪上捕获此信息?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复...!

    是的,我已经用万用表和示波器检查了 AFE 引脚的实际电池电压和电压电平,这些都很好。

    但 AFE 给出了上面提到的错误值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我的意思是、它们能够在示波器或逻辑分析仪上捕获这些低电压读数的 I2C 波形。 这似乎是通信中的问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的支持...
    这个问题是因为每次 i2c 多个调用...

    它现在已解决、现在正在获取正确的数据

    谢谢、此致
    Harish