This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400-Q1的工作结温是多少

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400-Q1, TPS54331, TPS54231, TPS54335A, TPS560430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984652/tps65400-q1-what-is-the-operating-junction-temperature-of-tps65400-q1

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54331TPS54231TPS54335ATPS560430-Q1

您好!  

AEC 1级意味着环境温度为-40至125°C

因此、由于 IC 中的功率耗散、工作结温应高于125°C。

但在 TPS65400-Q1数据表中、工作结温被称为-40至125°C、这与 AEC 1级标准相冲突。

请阐明什么是正确的工作结温范围。

这对于我们的设计验证此 IC 至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prem

       我正在检查此问题、稍后将返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    TPS65400-Q1工作温度为-40C -125C。 当环境温度为125C 时、这意味着 TPS65400-Q1只允许在空载条件下运行。 它更有可能是 Ta 和负载之间的曲线。 甚至一些器件结温也支持150C。 在125C 环境温度条件下、该器件无法以满载运行。

    从资质认证方面来看、TPS65400-Q1通过了 AEC 1级资质认证项目。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回复。 它确实有助于确认该 IC。

    您能不能建议我使用结温为150°C 的类似 IC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prem  

    没有多通道降压转换器可支持高达150C 的工作温度。  

    但有一些信号通道降压转换器可以支持高达150C 的工作温度、例如 TPS54331、TPS54231、 TPS54335A ......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    这不是 TPS65400-Q1的唯一描述。 例如、如果您看看 TPS560430-Q1、它支持 AECQ 1级并支持125C Tj 运行。