This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:Webench 仿真不起作用

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1, LM60430, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985286/lm60430-q1-webench-simulations-not-working

器件型号:LM60430-Q1
主题中讨论的其他器件: LM60430LMR33630

大家好、

Webench 似乎不会对 LM60430-Q1进行仿真。 有什么不起作用的想法吗? 您是否有任何其他可用于获取代表性 SIM 的备选器件建议?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在什么条件下? 您有故障记录吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我们遇到的错误的照片。 我们甚至无法单击"Simulation"选项卡、当我将鼠标悬停在该选项卡上时、我会看到一个错误、显示"Simulation not enabled for this design"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白您现在的意思。 谢谢。  

    不幸的是、Webench 有相当多的积压工作。 这可能会解决问题。

    同时、您可以使用 LMR33630型号。 该器件采用与 LM60430相同的裸片、只是采用了不同的封装。