This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:其工作方式与脉冲充电器类似

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983883/bq24650-it-works-like-pulse-charger

器件型号:BQ24650

您好!  

我已经使用 BQ24650设计了太阳能充电器系统。  

它包含具有相同电路的两个通道。  

通道2运行良好。 但通道1当我接触电池时、它可以工作脉冲充电器。  

  

请告诉我它的工作原理与附图类似。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      未标记通道。 显示了什么信号? 请提供更多信息。 您的测试条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Kedar。  

    示波器中的通道为电池供电、测试条件使用22V 直流电源和2A CC 模式。

    当电源进入时、一切都很清楚、 但在400ms 之后、它将下降到2V 并发出脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     通道1和通道2是指什么? 您的充电调节电压设置为什么? 您能否使用以下4个通道进行示波器捕获:VCC、SRN、PH、REGN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们出错了。 通道意味着、我有两个用于充电的 bq24650充电系统。

    测试条件相同、一个系统工作正常、但另一个系统工作附加文件。  

    充电调节电压设置为14.3V、示波器捕获数据会使输出电压延迟。  

    现在、我认为该程序使用具有电流限制模式的直流电源。 因此、我将尝试更改直流电源的设置。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      该器件具有输入电压调节功能。 MPPSET 上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即输出电压、峰值电压为14.3V、这是我设置的 MPPSET 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      MPPSET 是与输出电压无关的另一个引脚。 我对您提供的信息感到困惑、因为它不完整。 请记录 VCC、REGN、VREF、MPPSET 上测得的电压以及 STAT1、STAT2的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar。  我已经解决了问题。 问题是具有电流限制模式设置的直流电源。  

    现在它运行良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您的问题得到解决!