This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:建议使用引脚连接来禁用有源 EMI 滤波器

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985153/lm25149-q1-recommended-pin-connections-to-disable-active-emi-filter

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

您好!  

我将 LM25149用于峰值电流模式控制的同步降压转换器(12V 至5V、15W)。 我想知道、如果我不打算在我的应用中使用有源 EMI 滤波器、建议使用哪些与有源 EMI 滤波器相关的引脚连接?  

(PS:我知道在数据表中,它简要提到要禁用 EMI 滤波器,将 CONFIG 引脚电压低于0.8V,但我想知道引脚 AVSS、INJ、AEFVDDA 和 SEN 有什么作用,即让它们悬空或连接到 GND?)

谢谢、  

高级  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    您可以将这些引脚接地并改善 IC 的散热。 无需为 AEFVDDA 供电。

    此致、

    Tim