请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 大家好、数据表显示 5kHz 最小值~ 100kHz 最大值 这是一个应用图:
应用设计人员说、5kHz 输入信号将提供最亮度的照明、而100kHz 信号将提供最明亮的照明。
我认为5kHz-100kHz 是可接受的输入范围、而亮度是通过将占空比从0%更改为100%来控制的。 例如、我选择10kHz 作为我的频率、并改变其占空比以控制亮度。
哪一个是正确的?