This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BQ34Z110能否估算铅酸电池系统的剩余容量?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985093/bq34z110-can-bq34z110-estimate-the-residual-capacity-of-lead-acid-battery-system

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

寻找符合以下标准的解决方案、尤其是1和7标准:

1.铅酸电池系统的剩余容量估计;

2.单一电池电压测试;

3.测试电池系统的总电压和电流;

4、单电池温度检测;

5、电池外部环境温度检测;

6.电池连接状态检测;

7、电池寿命显示;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数这些条件都可以满足、但我不确定"单节电池"与"电池"的含义、如果您想要测试每个电池的电压和温度、则该器件无法满足。 而如果单个电池意味着整个电池组、它应该能够满足。

    BTW、34z100-G1推荐用于 bqstudio 支持!

    此致、

    Jayden