This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:12V 至0.75V±4mv (电压变化) 25A

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984952/tps548b22-12v-to-0-75v-4mv-voltage-variation-25a

器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

大家好、

我的客户希望设计 直流/直流转换器12V 至0.75V ±4mv (电压 变化) 25A。 我们不确定哪个器件可以 达到 该 电压 精度水平。 TPS548B22呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

      /-4mV 是一个非常严格的规格。 工作温度范围是多少? 此外、要求如此严格规格的终端设备负载是什么。

    根据数据表、TPS546D24A 在0至85C Tj 之间针对0.5V 和1V Vout 的总 Vout 精度为+/-5mV。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

     温度 范围为-40°C 至85°C 我们是否有 该器件可以支持该 请求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    0.75V ±4mv (电压 变化) 25A、 在整个温度范围内的精度应为±0.5%。 要求严格规范的终端设备是什么?

    谢谢、

    Lishuang