This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:RPY0014A 焊盘图案问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS543620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985294/tps543820-rpy0014a-land-pattern-problems

器件型号:TPS543820
主题中讨论的其他器件: TPS543620

大家好-  

从 UltraLibrarian 通过 TI 产品页面下载的 RPY0014A 焊盘图案似乎不正确。

它与建议的焊盘图案不匹配。 它还错误地绘制了引脚11、足以让我对其提出疑问。  

是否有人知道数据表建议的焊盘图案是否已经过测试且是否正确?  

它还令人担忧、因为存在一些奇怪的间距:例如、对于封装图上的标称0.7mm 尺寸、为0.7006mm。 它还缺少定义引脚10所需的几个尺寸。  

如果在我发送 PCB 设计之前有人可以帮助解决这个问题、我会非常感激。  

谢谢您-  

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    现有的数据表焊盘图案是用于在 EVM 上创建封装的图案、因此不会出现任何问题。 我已经使用我们的 EVM 布局检查了超级库管理人员提供的 EVM 布局。 封装尺寸合适、但焊盘尺寸比我们使用的要大一点、我看到一侧的引脚11如何没有直线。 感谢您指出这一点。

    我还查看了超库管理人员提供的 TPS543620封装、看起来更好。 我不确定 TPS543820会发生什么情况、我将请求更新此版本、以便与 TPS543620使用相同。 这些器件使用相同的封装。

    您对尺寸的问题很好、我们实际上已经解答了这些问题、因此我们正在更详细地更新工程图。 下面随附的是数据表中不久将会出现的最新图。

    e2e.ti.com/.../RPY0014A_5F00_4225171C_5F00_datasheet.pdf

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的答案、非常感谢您的参与! 非常乐于助人!