This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:无输出

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984720/bq24610-no-output

器件型号:BQ24610

尊敬的  

请帮我检查原理图、现在问题是没有输出、我不知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请详细说明 STAT1、STAT2的测试条件和状态。 测试时是否安装了热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STAT1&STAT2状态为无指示灯,我没有安装热敏电阻,  如果没有热敏电阻,  它 是否没有输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、这意味着您处于故障状态。 TS 电压必须固定在数据表 EC 表中指定的正常范围内。 您还可以参阅 EVM 用户指南、其中详细介绍了为 IC 加电的步骤。 在 TS 故障条件修复之前、您不会充电。