This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:冷启动问题

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985244/tpsm265r1-cold-start-problem

器件型号:TPSM265R1
主题中讨论的其他器件:TPS23881

在-40°C 环境下循环通电后、器件未启动。 输入电压为54V。 该器件仅为 TPS23881 PoE 控制器的 VDD 轨供电。 我在一个热室中有四个样本。 两个功能正常、两个功能不正确。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否联系您当地的 TI 销售代理以申请启动 QEM? 您可以共享我的姓名。

    这不是预期行为。 我将向团队确认、我们没有发现类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、事实证明我的测试导线是坏的。 模块工作正常。 问题是它的下游。