This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3106:RSTSENSE 的上拉电阻

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984370/tps3106-pull-up-resistor-of-the-rstsense

器件型号:TPS3106

大家好、

我对 TPS3106有疑问。

RSTSENSE 引脚的上拉电阻为330Ω Ω、如下图所示。
有问题吗?


我将其设置为330Ω μ A、因为输出电流值为10mA。
我想尽可能减小上拉电阻。 330Ω 确定吗?
还是应该参考 IOL (5mA)电流?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    您需要选择合适的上拉电阻器、以确保在数据表中的 VDD 范围内满足 VOL 规格。  VDD 的建议工作电压为0.9V 至3.6V。  假设上拉电阻器连接到 TPS3106的同一 VDD 、计算方法为:

    (VDDmin - VOL)/IOL≥(0.9V - 0.3V)/500uA≥1200欧姆。

    因此、上拉电阻器必须大于或等于200欧姆、以确保在 VDDmin 处满足 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的回答。

    您列出的 IOL 是一个测试条件。

    在7.1绝对最大额定值下、可实现5mA 的电流。

    (3.3V-0.3V)/ 500mA = 600Ω μ A

    它至少为600Ω μ A。

    当然、在启动 VDD 时、需要考虑0.9V、但5mA 可以在3.3V 电压下流动。
    我的理解是否正确?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    是的、我使用的电流是测试条件。  绝对最大额定值为5mA、这是允许引脚消耗的最大电流。

    是的、您的理解是正确的?  速度是否是应用设计的一个因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢你的答复。

    RSTSENSE 将在启动时下降。 (下降时的上拉电阻为10kΩ Ω)
    我认为它在未定义的输出条件期间下降到 VDD=0.4V。
    我想更改上拉电阻器以改善该压降。


    我还有其他问题。

    RSTSENSE 引脚和 GND 之间安装了一个0.01uF 电容器。
    容量是否有问题?


    顺便说一下、我想插入一个图表来提出一个更清晰的问题、但我不能这么做。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    是的、当 VDD > 0.4V 时、/RSTSENSE 将下降。  请参阅以下内容:

    在/RSTSENSE 引脚与 GND 之间添加一个电容器将导致/RSTSENSE 的开关边沿出现 RC 时间常数。  因此、开关边沿的上升和下降时间将增加。

    要插入图表、答复框底部有下拉菜单。 请参阅以下内容:

    单击"插入"并选择"图像/视频/文件"。  点击"upload"并选择要使用的文件。  请参阅以下内容:

    我希望我的解释简单明了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的回答。

    接地之间的电容器。
     除了上升和下降时间之外、还有其他缺点吗
    例如、我认为电容器的放电电流流入 IC。 有问题吗?

    顺便说一下、
    感谢您对所附事宜的支持。
    已清除高速缓存并已改进。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    在 TPS3106的输出端(/RESET)上使用电容器不会出现问题。  我唯一的问题是使用/RESET 信号的另一个 IC 的情况如何。  另一个 IC 上升和下降时间较慢是否正常?   

    很高兴能为您提供帮助、我希望您现在可以在 E2E 上添加图片。