大家好、
我对 TPS3106有疑问。
RSTSENSE 引脚的上拉电阻为330Ω Ω、如下图所示。
有问题吗?
我将其设置为330Ω μ A、因为输出电流值为10mA。
我想尽可能减小上拉电阻。 330Ω 确定吗?
还是应该参考 IOL (5mA)电流?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ishiwata-San、您好!
您需要选择合适的上拉电阻器、以确保在数据表中的 VDD 范围内满足 VOL 规格。 VDD 的建议工作电压为0.9V 至3.6V。 假设上拉电阻器连接到 TPS3106的同一 VDD 、计算方法为:
(VDDmin - VOL)/IOL≥(0.9V - 0.3V)/500uA≥1200欧姆。
因此、上拉电阻器必须大于或等于200欧姆、以确保在 VDDmin 处满足 VOL。
本
您好、Ben -San、
感谢你的答复。
RSTSENSE 将在启动时下降。 (下降时的上拉电阻为10kΩ Ω)
我认为它在未定义的输出条件期间下降到 VDD=0.4V。
我想更改上拉电阻器以改善该压降。
我还有其他问题。
RSTSENSE 引脚和 GND 之间安装了一个0.01uF 电容器。
容量是否有问题?
顺便说一下、我想插入一个图表来提出一个更清晰的问题、但我不能这么做。
此致、
石田山
Ishiwata-San、您好!
是的、当 VDD > 0.4V 时、/RSTSENSE 将下降。 请参阅以下内容:
在/RSTSENSE 引脚与 GND 之间添加一个电容器将导致/RSTSENSE 的开关边沿出现 RC 时间常数。 因此、开关边沿的上升和下降时间将增加。
要插入图表、答复框底部有下拉菜单。 请参阅以下内容:
单击"插入"并选择"图像/视频/文件"。 点击"upload"并选择要使用的文件。 请参阅以下内容:
我希望我的解释简单明了。
本