This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:LED 接地短路检测

Guru**** 2545290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985076/tps92692-q1-led-short-to-ground-detection

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: MC33063A

大家好、  

您能否检查并告知以下请求;

"

TPS92692-Q1 IC 中确切提到的"LED 接地短路检测"器件是什么?
我们能否检测 LED 是否短路或线路是否完全短路?
是否可以对降压结构进行降级以检查 IC?

同样、我们还有一个应用、例如使用 MC33063A 设置降压结构、以及在运算放大器- bjt 的帮助下控制系统。 您是否预见到此问题上存在技术问题?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它将在降压升压 配置中检测到 LED 短路、但您需要 PNP 晶体管来区分反馈到 OV 引脚的 LED 电压、如数据表的图54所示。

    您可以根据需要使用电路板来检查降压结构、但它将是浮动降压、而不是接地参考降压。   我们建议使用降压/升压器件来驱动 LED。

    谢谢 Tuan