This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC 可通过 I2C 在 TI 端进行配置?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984752/tps65218d0-pmic-configurable-through-i2c-possible-at-ti-end

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS6521815

我们希望将此部件用于 XC7Z020、但根据我的研究、它需要 I2C 主机、后者可以配置(一次)器件、这会增加该过程的复杂性。

TI 是否根据我们的应用程序(特定于 Zynq 7000)提供/销售配置后的器件、还是由客户提供? 它是否具有不同的器件型号?

您还能建议使用任何具有电源定序功能的特定集成 PMIC 来实现 Zynq 7000 SOC (1V、1.5V 和1.8V)吗?

谢谢、

Jaimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的请求已转发给支持此器件的应用工程师。 她位于达拉斯、在美国时区为您提供反馈。

    但是、从技术上讲、TI 可能可以对其进行配置、但它将是一个新的器件型号、并且需要强有力的商业案例来证明这一努力的正确性。 但请等待该器件专家的反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaimin、您好!

    正如 Murthy 提到的、对 TPS65218D0进行重新编程需要一个强大的商业案例来实现一次性可编程旋转。 如果您希望使用可编程 PMIC、我们提供的 TPS6521815也可满足您的需求。

    最棒的

    Emily