This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:升压转换器未启动

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984566/tps92692-boost-converter-not-starting

器件型号:TPS92692

大家好。   

将 TPS92692配置为升压转换器、在55V 时提供100mA 电流。  输入电压为24V。  当 PCB 直接连接到工作台电源时、电路在接通工作台电源时会加电并正常运行。  第二个设置+电源引线中添加了一个简单的开关。  然后、在开关打开的情况下打开工作台电源。  关闭开关为24V 供电、电路不启动。  软启动电容器保持在零伏。  在这里可以做什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 您很快就会收到一个答案。

    此致、

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您能否附加原理图并为我们提供以下信号的示波器捕获。  

    CH1: 电路板上的 VIN

    CH2: TPS92692的 VIN

    CH3: TPS92692的 SS

    CH4: TPS92692的栅极

    我们希望您在电路板上的 VIN 上升沿触发示波器、并具有足够的时基、以便我们查看 SS 和开关、看看它是否尝试启动。

    谢谢 Tuan