This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:有关 TPS7B8133和 TPS7B8250的封装 TCR 参数

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985078/tps7b81-q1-package-tcr-parameter-about-tps7b8133-and-tps7b8250

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

我的客户将使用 TPS7B8133-Q1和 TPS7B8250-Q1。 由于其电路板非常小、因此他们希望选择小型封装 WSON。

 TPS7B1133-Q1的输入 is12V 输出电流为150mA、 TPS7B8150-Q1为250mA (峰值)。

他们担心过热问题、能否提供采用不同封装的 TPS7B8133-Q1和 TPS7B8250-Q1的 TCR 参数?

是 TPS7B8133-Q1和 TPS7B8250-Q1在此应用中的热性能? 您会推荐哪些具有良好主题性能的电池组。

谢谢你