This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:FAULT 引脚功能(FLT 引脚输出指示微控制器的故障状态错误)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984854/tps92692-fault-pin-functionality-the-flt-pin-output-indicate-wrong-fault-status-to-a-microcontroller

器件型号:TPS92692

我们使用 LED 驱动器 IC (TPS92692PWPT)来控制高额定功率的 LED。

我们设计了具有24V 输入的48V、3.2A 升压转换器

我们遵循的内容与参考设计相同、但处于 FLT 指示模式
我们观察到以下情况  

情况:1 (断续模式短路保护):

当我们检查过流和过压情况的故障检测时、如果我们将 FLT 和 SS 引脚短路、我们将获得与数据表中所述相同的响应。

情况:2 (故障指示模式)

如果我们没有短接 FLT 和 SS 引脚。 相反、我们使用3.3V 偏置电压和10k (RFLT)电阻将 FLT 引脚连接到微控制器 GPIO 引脚、SS 控制由控制器接管。 如果发生过流故障、我们将仅获得一个故障脉冲、其持续时间为36ms、 之后无论 故障是否持续存在、该脉冲都将保持高电平。 FLT 引脚不再切换。 因此、即使故障持续存在、控制器也无法检测故障状态。 这将造成严重的硬件损坏。

如何在 故障指示模式下获得与断续模式类似的连续 FLT 引脚输出指示、以应对过流/短路故障情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您的问题将很快得到解决。

    此致、

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想验证 SS 引脚是否未连接到 FLT 引脚、并且 FLT 将被上拉至3.3V。  您说 SS 正由控制器接管...您是否将 SS 引脚连接到控制器的输出?  您可能需要为我们附加此原理图。

    如果您希望监控 FLT 引脚以及 hic-up 模式和软启动的功能、则 SS 引脚仍需要短接至 FLT 引脚。   上拉 电阻器必须具有300K-400K 等高电阻值、以便最大限度地减小软启动电流的影响。  如果上拉电阻器缩短了 SS 时间、也可以增大 SS 电容。

    谢谢 Tuan