This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:尽管 FB 引脚被拉至接地、开关频率不会 n#39;t 增加

Guru**** 2447730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983464/ucc256403-switching-frequency-doesn-t-increase-despite-fb-pin-is-pulled-to-ground

器件型号:UCC256403

您好!

我在 Simplis 仿真中的 ucc256403有问题。 在过载模式下、恒定电流控制会将更多电流从 VFB 引脚上拉出。 但开关频率不会上升。 因此、电流环路会继续将 FB 引脚拉至0V。 尽管控制器在大约15个周期内保持相同频率的开关、但会停止开关。  

我设置 BMTH=0.2 (也尝试0.4)、BMTHL/BMTH=0.4 (也尝试0.6、1)。 波形。  

您能不能给出为什么会发生这种情况的建议?  

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    原因是输出电压降至4V 以下、UCC256403进入突发模式。 在突发模式开启周期期间、有40个开关周期。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器不知道输出电压是多少。 控制器仅知道 FB 引脚上的电流消耗。 它可用于控制电压、电流或其他操作。 在仿真中、FB 电流和开关频率之间的关系在某种程度上丢失。 控制器无法正常工作。  在所需的时间、电流控制环路已经接管至过载电压环路、但 ucc256403不响应 FB 引脚上的电流消耗。 Fsw 应该会增加、但不会增加。 我想知道原因。

    即使它进入突发模式、它也应在突发打开期间以更高的频率进行切换。 仿真中会发生的情况是、它在 fsw=200kHz 时突发、在满载时非常接近标称值150kHz。 我不认为它是突发的。 有些事情不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    我看到、它与 VCR 的峰间电压超过6V 有关。 HO/LO 的导通时间取决于 VCR 和 VCOMP,VCOMP 是反馈环路的输出,VCOMP=(165uA-IFB)*100k 欧姆。 165uA 是内部电流源、100k Ω 是内部电阻器。  

    当您增加输出负载时、IFB 会降低、VCOMP 会增加。 VCOMP 的饱和值为6V、如果 VCR 峰峰值电压为6V、则无法更改开关频率。 您需要增加 VCR 引脚的下拉电容。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的 Simetrix/Simplis 控制器模型是否在某种程度上依赖于原理图上的 Vout 或其他网络? 在本例中、我不想控制 Vout。 并且控制器不响应 FB 引脚上的电流消耗。 我想确保控制器型号独立于外部电路、这样我就可以修改外部电路、而不会使控制器混乱。  

    VCR 在6V 范围内、不是此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    你是对的。 控制器确实在突发模式下工作。 事实证明、用于 VCR 感应的两个电容器无法覆盖 CV 和 CC 模式的宽工作范围。 为了避免突发模式、需要降低 CC 模式运行的 VCR 电容下限、但该低电容值不适用于 CV 模式。 我现在了解这种现象。  

    谢谢、

    Sam