This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:应用中的 tps7a80 VDO 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984813/tps7a80-tps7a80-vdo-question-in-application

器件型号:TPS7A80

大家好、

 我在 E 表中看到、当 Iout=1A 时、VDO=500mV (最大值);(VOUT + 0.5V≤VIN≤6.5V、VIN≥2.5V、IOUT = 1A、VFB = GND 或 VSNs = GND)

我有疑问:

如果我的应用 VIN 的精度为3%。 VOUT 的精度为3.92%。

当我们设置 VIN=5.5V;VOUT=4.984V 时

然后、我们可以计算 VIN 和 VOUT 之间的实际差值。 Vin (min)-Vout (Max)=5.5*(1-3%)-4.984*(1+3.92%)=155mV<500mV;

这是否意味着由于 系统精度的影响、我们无法使用该 VIN 和 VOUT? 我们需要为系统精度留出足够的裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:  

    我们将研究您的问题、并在本周结束前作出回复。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diane:

    感谢您提出此问题。 如果这是输入容差和输出容差、则正确的做法是、在最坏的情况下、由于电源的偏差、您将无法使用器件。 您能否提供您的应用要求、我们将为您提供最佳的使用体验?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卖家:

    对于 TPS7A80、我仍然有一个问题:

    我在数据表中看到、ABS 表澄清了 VOUT(MAX)=7V;

    但在其他 LDO 数据表中、绝对最大值规格通常为7V/Vin+0.3V。 我认为这是因为 MOSFET 的体二极管。

    我想知道 TPS7A80是否还需要 VOUT<= VIN+0.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    是的、这也适用于这里。 您不希望强制反向电流通过体二极管。 这可以通过在 Vout 到 Vin 之间放置一个肖特基二极管来避免。

    此致、
    标记