请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS723 您好!
我使用 TPS723作为负稳压器、获取-9V 非稳压输入并将其降低(幅度上)至-5V。 我的 R1值为100k、R2为32k。 测得的直流输出电压正确(约-5.16V)、但输出端存在~1Vpp ~1kHz 振荡、闻起来像一个稳定性问题。 我可以在输出尖叫处听到陶瓷电容器。 我出了什么问题? 输出端的10uF 电容器是否过大? 我尝试将 C5换成1uF 的小电容、但仍然有相同的问题。 我还尝试换用 TPS723以使用其他 IC、但仍然存在相同的问题。
图 TPS723的原理图
图2. 输出电压(交流耦合)。 直流电压为-5.16V。
最棒的
约旦