This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:~1kHz 时的输出振荡

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984943/tps723-output-oscillation-at-1khz

器件型号:TPS723

您好!

我使用 TPS723作为负稳压器、获取-9V 非稳压输入并将其降低(幅度上)至-5V。 我的 R1值为100k、R2为32k。 测得的直流输出电压正确(约-5.16V)、但输出端存在~1Vpp ~1kHz 振荡、闻起来像一个稳定性问题。 我可以在输出尖叫处听到陶瓷电容器。 我出了什么问题? 输出端的10uF 电容器是否过大?  我尝试将 C5换成1uF 的小电容、但仍然有相同的问题。 我还尝试换用 TPS723以使用其他 IC、但仍然存在相同的问题。

图 TPS723的原理图

图2. 输出电压(交流耦合)。 直流电压为-5.16V。

最棒的

约旦