This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:电流限制

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985215/lm7310-current-limiting

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好!

 LM73100RPWR 是否支持电流限制?

谢谢 Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小幅加法。 客户计划使用4 x LM73100RPWR 并 在0.7A 和4A 之间设置四种不同的电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    感谢您的联系。 LM73100可支持高达5.5A 的最大电流、但没有电流限制功能。 如果他们需要电流限制,他们可以在2周内查看我们的新器件 TPS25947的发布。 LM73100是 TPS25947的自旋功能。

    此致

    Kunal Goel