This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400EVM-678:PI 指挥官不断崩溃

Guru**** 2550300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984172/tps65400evm-678-pi-commander-keeps-crashing

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件:TPS65400USB2ANY

您好!

我尝试对四路 TPS65400 EVM 进行编程、但我的 PI-Commander-PMU 持续崩溃、无法检测到 TPS65400 EVM。

如果未将 USB2ANY 连接到 PC (这是不使用的),则不会崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sankhe

     当您使用 USB2ANY 将 EVM 连接到 PC 时、EVM 是否已通电?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过开机和关机、GUI 每次都崩溃。
    GUI 不会崩溃的唯一时间是您未连接 USB 时。

    -Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sankhe

    嗯、 我将与软件支持团队联系、以了解正在发生的情况。 我 将在 得到答案后向您提供反馈。 您可以尝试卸载 GUI 并重新安装、以检查它是否可以正常工作。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试卸载并重新安装的问题仍然相同!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了。 无论 EVM 是否通电、在您打开 EVM 电源后或 EVM 连接到 PC 时、GUI 是否会崩溃?   

    BR  

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 EVM 是否已通电、GUI 都会崩溃。 GUI 不崩溃的唯一时间是 EVM 未连接到 PC (这是不使用的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否将 USB2ANY 连接到不带 EVM 的 PC 以检查 GUI 是否会崩溃?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也尝试过、但仍然崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    听起来很奇怪。  使用另一台 PC 进行检查是否方便? 我的 PC 系统是 Windows 10、没有崩溃问题。 您的 PC 的系统是什么?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试查看是否可以找到备用笔记本电脑。 我正在使用 Windows 10 Pro。 是否可以获得较旧版本的 PI PMU 并查看其是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想我可以向您发送我的 GUI 安装包、以便您可以尝试一下吗?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是0.0.5版吗? 我能够在另一台笔记本电脑上测试它、它工作正常。 不确定我的笔记本电脑可能会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 PI-Commander-PMU-0.8.5-687。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的版本。 现在、我只需使用借用笔记本电脑对 quad 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我 不知道它是否能帮助解决这个问题。 您可以发送一个 TT 并进行尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会的。 我将把这个线程标记为已解决。 谢谢 Ruby!