This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3990:短路保护

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984787/lp3990-short-circuit-protection

器件型号:LP3990

大家好、

你好。

数据表中提到  LP3990具有热过载和短路保护。 关于 短路保护、我们的客户有以下问题。


LDO 输出何时开启以检测短路?
LDO 输出开启的频率如何、以了解短路被移除?
3.如果输出电容器短路,那么如果 LDO 在几个小时内没有消除短路,那么 LDO 将会损坏吗?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    对于问题3、我们不建议在保护模式下长时间运行、因为这会降低器件的运行寿命。  在这种情况下、器件将在电流限制下运行、这将直接导致器件上的功率耗散。  这将导致器件升温、并可能会使热保护电路跳闸。  它至少将在更高的结温下运行。  虽然我们预计器件不会损坏、但在电流限制下运行会在器件长时间进入此模式时略微降低器件的运行寿命。

    我对 EVM 进行了一些测量、以帮助回答您的其他问题。  首先、我缓慢斜升 Iout、以确定电流限制在该特定器件上的生效位置。  它的测量值为449mA。  然后、我使用电子负载快速转换负载电流、并测量了在 Iout 超过449mA 后 LDO 关断 Vout 所需的时间。  测量值约为15.5us。  移除短路后、我没有注意到 LDO 需要相当长的时间做出反应。  LDO 只是在移除短路的同时为 Cout 充电。

    通道1:VIN = 3V
    通道2:Vout = 1.8V
    通道3:Iout

    图1:找到短路电流限制阈值

    图2:测量从超出短路阈值到禁用 Vout 的时间

    图3:在移除短路后测量 Vout

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的详细解释。  对于问题2、LDO 如何确定其输出已从短路中移除? 它必须通过打开输出来检查是否仍然存在短路? 如果是、那么它将在多长时间打开输出以查看输出是否存在短路?

    例如、在"t1"时间、LDO 输出短路、然后在20uSec 内将 LDO 输出关断至0V。 现在、在某个时间点、"T2" LDO 必须打开输出并检查输出是否仍然短路、增量是多少(T2-T1)?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    LDO 在移除短路时的运行情况与您想象的略有不同。  让我尝试解释一下、如果您仍有疑问、请告诉我。

    当 LDO 进入电流限制时、无论输出尝试消耗的负载如何、它都会将电流限制为特定值。  根据测量值(第一个示波器图中的黄色波形)、该值略高于400mA。  一旦短路被移除、LDO 继续提供这个电流来为 Cout 充电。  您可以在最后一个示波器图中看到这种情况。  Cout 充电至设定点电压后、LDO 电流限制将断开、LDO 在正常工作条件下运行。

    谢谢、

    斯蒂芬