This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647EVM-710:最大输出电压

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985240/tps53647evm-710-maximum-output-voltage

器件型号:TPS53647EVM-710
主题中讨论的其他器件:TPS53647

您好!

此 EVM 的最小和最大输出电压是多少? 根据用户指南、我只会看到标称输出电压为1伏。 我可以将输出电压推至1.8V 吗? 如果不是、您是否有任何其他推荐的 EVM、在1.8V 输出电压下具有四相降压、100A 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53647本身可支持高达2.5V 的输出电压、并具有适当的引脚搭接以选择 Vboot 和10mV DAC。  

    但是、选择此 EVM 上的输出电容器以实现较低的电压。 特别是大容量电容器的额定电压仅为2.5V、在接近其额定电压时可能会发生故障。 此外、考虑到纹波因素、您可能希望使用更大的电感值来优化效率。