This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:它是否适合我的设计?

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1, LM5060-Q1, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984793/tps22810-q1-is-it-suitable-for-my-design

器件型号:TPS22810-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1TPS22810

您好、TI 专家、

我的客户在其产品中考虑使用 TPS22810-Q1。 但我不确定这是否合适。

原理图如下所示;

1

- VIN 和 VOUT 为12V、PWM 信号。 (1个周期=33ms、占空比=3%)

-最大持续电流为12A。

我已经发现 TPS22810-Q1的持续电流为2A、但我不确定该2A 的含义是否与我的想法相同。

您能否检查此条件是否适合此器件? 如果没有、请为此条件推荐另一个器件。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    电源开关不适用于 PWM。 您的设置适用于占空比为3%的33ms 时间段 PWM。 这意味着器件必须在1ms 内导通、上升至电压、关断并下降至0V。 此器件与您的90nF 大 CT 电容不能实现这一点。

    其次、您的总输出电容几乎在1890uF 时非常大。 这是一个非常大的输出电容器、为了成功地填充、您需要比 PWM 提供的时间更长的导通时间。  

    最后、该器件在直流条件下的额定电流最大为2A。  如果最大持续电流为12A、则会损坏器件。 我不建议在12A 负载下使用此器件。

    我们不提供能够支持12V 和12A 的负载开关。 您可能需要使用某些 for 外部 FET 和驱动器来开启此负载。 请查看我们电子保险丝产品系列中的 LM5060-Q1作为一种潜在选项(尽管我不确定)。 如果这不起作用、则可能需要使用专用的高侧驱动器。 如果您对此器件有疑问、请使用此器件开始新的主题、以便更快地为其分配负责的工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    实际上、我的客户希望使用 TPS22810-Q1来降低浪涌电流。

    它们在之前的设计中测量过它、浪涌电流大约为1.2A。 (正常电流为1.5A、浪涌电流最大为2.7A)

    无论如何、我可以使用 LM5060-Q1来降低浪涌电流吗? 是否有任何设计可供参考?

    如果不适合降低浪涌电流、请推荐使用其他 IC。

    提前感谢您。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我相信您的第一篇帖子中有一个拼写错误。 您说过最大持续电流为12A、而浪涌为1.2A 时不是1.5A、这就是我启动 LM 器件的原因。

    对于此功率级别、我认为 TPS22810-Q1是可接受的。 实际上、该器件的主要优势是钳制浪涌电流、但它无法支持12A 的直流电流! 我认为可能会增加 CT 电容器、以确保看到的最大电流小于2A。 我相信、如果直流电流为1.5A、这将是好的。 可以接受小幅超出2A 限值、因为该电流不是直流电流、仅在一段快照时间内通过、但如果可能、我会将浪涌电流钳位至2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我很抱歉,我没有说清楚。

    以前的设计中具有1.5A 电流和1.2A 浪涌电流。

    显然、电流超过6A、在当前设计中最大为12A。

    他们只是担心浪涌电流、这一次会再次出现。

    我认为 TPS22810-Q1不适合这种情况。

    您能否再次检查 LM5060-Q1是否适合降低浪涌电流并为其寻找参考设计?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我明白了。 是的、TPS22810在这里不工作。 电流要求太高、器件无法承受。

    遗憾的是、LM5060-Q1由不同的团队处理。 为了获得最佳和最快的响应、我建议在 E2E 上提出一个新问题、并标记器件。 请注意、我对 LM5060-Q1的了解不如我们姐妹团队提供的全面。 他们将帮助您确认这是否是正确的器件、甚至可能会建议更好的选择。  

    根据我对器件的了解、这将控制外部 FET 并提供类似的电容器控制的输出压摆率。 由于该器件控制外部 FET、因此该 FET 的额定电压可满足客户对12A 直流的要求。 有关参考设计、请查看器件 EVM、因为它提供了原理图和布局。 您可以在以下位置找到该器件的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5060-q1.pdf 

    您可以在以下位置找到用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snva413c/snva413c.pdf