This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:关于钳位电流限制。

Guru**** 2519580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985141/tps27s100-about-clamp-for-current-limit

器件型号:TPS27S100

大家好、

您能否告诉我在电流限制时如何钳制电流?


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    TPS27S100的工作原理是将电流保持在用户定义的值。 可以通过更改 ILIM 电阻来定义该值。 您可以在数据表的第17页找到此公式。  

    如果发生高电流事件、器件会检测到发生了故障。 然后、它将流经器件的最大电流钳制(保持)到用户设定点。 由于这种钳位、器件会发热。 如果故障条件未清除、器件将达到热关断状态并自动关闭。 此设置不仅可保护开关、还可保护负载免受任何高电流事件的影响、例如接地短路。 有关电流限制的更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmello、

    感谢您的快速回复。

    如何在 IC 内部配置电流钳位电路?
    我无法从方框图中读取它。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    虽然我无法深入了解详情、因为这是机密信息、但我链接的应用手册中有一节详细介绍了内部信息。 TPS27S100是 TPS1H100的工业变体、因此请参阅应用手册中的第3节和第3.1节、详细了解电流限制方法。  

    从较高层次看、这是通过电流镜来执行的、该电流镜监控负载电流并将这些值与内置基准进行比较。 FET 调制其导通电阻以将电流保持在指定值。