This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:ENPin 电压。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985145/lm22670-enpin-voltage

器件型号:LM22670

大家好、

我想知道 ENpin 的电压。

我使用具有开路的 ENpin。
当我测量 EN 的电压时、它超过8V。
是否可以超过绝对最大额定值?

绝对最大额定值是否为外部应用的规格?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到的、absmax 规格也会考虑外部施加的电压。