This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:PoE 握手

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376-H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985001/tps2376-h-poe-handshake

器件型号:TPS2376-H

当此 IC 连接到 POE 集线器而不是 POE +时、在 POE 握手期间、它旨在限制您自己的 POE 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。

     

    当 TPS2376-H 连接到 PoE 集线器时、该器件将针对高达13W 的功率级别(3类)执行 PoE 握手、并将功率限制在该级别。 因此、如果此器件连接到30W PSE 端口且 TPS2376-H 设置为3类功率级别、TPS2376-H 会将 PD 接收的功率限制为最大13W。

     

    作为供参考-我们提供了一些有关 PoE 和握手的简短介绍培训视频、这些视频也可能有助于回答您的问题。  请随时观看这些视频、您可以在此处的 TI.com/POE 培训门户上找到它们 。  

     

    如果这不能回答您的问题、请告诉我、我可以提供更多的说明。 谢谢!

     

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师