This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284:适用于高侧电池开关的 UCC27284

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27284, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984735/ucc27284-ucc27284-this-for-high-side-battery-switch

器件型号:UCC27284
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好、

我正在尝试使用 UCC27284作为高侧电池开关来更换继电器。 我有以下问题:-  

1、在将48V 电池开关设置为100A 时、应该为 UCC27284提供隔离式电源、或者非隔离式电源也可以用于此类电源。
2.为了将栅极驱动至其 Vth 以上并在饱和区运行、我想了解如何实现这一点(我需要电荷泵电路还是在不需要电荷泵电路的情况下运行)、因为我目前正在将本文用作参考。 (https://www.ti.com/lit/an/snvt010a/snvt010a.pdf?ts=1615367452699&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

3.如果我有主动式续流电路或无源电路就足够好了,就会担心系统的发热。  

提前感谢。  

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 关注 UCC27284。 对于高侧直流开关、确实需要浮动高侧偏置来提供 HB 偏置、并将 HS 引脚用作浮动接地基准。

    可以使用具有外部浮动偏置的应用手册来实现这一点。

    下面的应用手册中还显示了一个更简单的建议。 它基于利用其中一个驱动器输出的电荷泵、从而实现低成本的外部电路。 可在下面找到应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa58/sluaa58.pdf?ts=1615390731091&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27284

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    谢谢您的回答、我也看了一下。 我想知道一些事情。  

    1.我能否在高、LI 侧仅用3.3V 电压来控制此电路、因为数据表中的真值表未提供当我在输入端提供恒定3.3V 电压时 HO 和 LO 均为高电平的条件。  
    2.如果我使用隔离式栅极驱动器或隔离式电源来驱动栅极驱动器、是否有其他替代方案?  

    3.您能不能推荐一些性能良好的比较器、它可以帮助我针对相同情况使用 MOSFET 的有源续流电路。  

    那曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    我提到的应用手册是一种与您提到的方法不同的方法、我想向您展示一种高侧偏置的替代方法。

    您可以使用3.3V 控制信号来控制 LI 和 HI、而在 UCC27284上、您可以同时将 LO 和 HO 设置为高电平。

    关于问题2、您随基于 SN6501的隔离式偏置电源提供的应用手册中介绍了高侧驱动器浮动偏置的替代方案。 两个应用手册中显示的高侧驱动器和偏置解决方案的两个概念都可以与隔离式驱动器搭配使用。 但是、无论您使用 UCC27284等驱动器还是隔离式驱动器、都需要为高侧驱动器提供浮动偏置。

    对于问题3、我不确定您对主动式续流器电路的理解、您能不能给出显示此电路或概念的图示或链接。 我相信 TI 将会有一个很好的比较器解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    再次感谢您回答我的问题。  

    让我向您展示一个电路的基本方框图、该方框图还介绍了我在线阅读的有源飞轮系统。

    我想到的一个疑问是、当我将栅极驱动器连接到48V 系统时、我的栅极需要48V +10V 的电压才能使 NMOS 完全饱和、这正是我感到困惑的地方、我一直在问您这样的问题 我做一个浮动偏置、我认为这也将解决我在仿真中的疑问、如果您能够分享更多有关浮动偏置的信息、那将会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    此外、我还查看了其他电路、并了解了 LTC7001、这是一种非常简单的实施解决方案 TI 是否有类似但更便宜的解决方案可供实施。  

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    关于栅极驱动器和高侧浮动偏置、您最初参考将 SN6501器件用于浮动偏置的应用手册将起作用、我随电荷泵提供的应用手册也将用于高侧偏置。

    要确定哪一个最合适、将取决于操作高侧开关所需的开关频率。 如果开关频率较低、或者更多的开/关操作、则电荷泵和 SN6501偏置都将工作。 如果开关频率超过100Hz、我建议使用 SN6501偏置解决 方案、因为即使在电源转换器中、这也可以用于更高的频率。

    对于集成度更高的解决方案、其他产品 系列中的器件集成度更高。 查找产品的最佳方法是访问 TI.com 并搜索高侧开关或高侧负载开关。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、