This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:最小焊盘尺寸

Guru**** 2811055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984919/bq25790-minimum-pad-size

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好!

我们正在努力细分 BGA、并尝试不在焊盘中使用过孔来节省成本。 我们的焊盘是非阻焊层限定的、为我们提供了最大的焊盘间隙。  我们能否减小焊盘直径以增加间隙? 如果是、对于0.25mm NSMD 焊球、我们最多可以减少焊盘的面积是多少

谢谢、

洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    我  不建议 在没有通孔的情况下使用此器件。   除非您使用从 SWX 焊锡凸点到电感器的过孔、否则无法满足 PMID 和 SYS 电容器(ESP 0.1uF 电容)靠近 IC 焊锡凸点的要求。    我们尚未通过比 EVM 上直径为0.25mm、孔尺寸为0.15mm 的器件进行测试、因此无法提出建议。

    您是否考虑在 QFN 中使用其姊妹器件 BQ25792? 您仍需要通孔、但它们可能更大。

    此致、

    Jeff