This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:TPS54620是否可用作替代器件?

Guru**** 2386290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984903/tps54320-can-the-tps54620-be-used-as-an-alternate

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54620

TPS54320缺货。  TPS54620是否可以用作替代器件而无需进行任何电路更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是的。 您可以使用 TPS54620代替 TPS54320而无需进行任何更改。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我想补充一点细节。 正如 Lishuang 所说、他们很可能可以使用 TPS54620而不进行任何更改。 详细信息如下。

    1. TPS54620的 GMP 在16A/V 与12A/V 之间略有提高 这意味着 TPS54620将在环路中具有20×log (16/12)= 2.5dB 的增益。 这种增益增加可能不足以导致不稳定、但我建议对此进行检查以确保不稳定性。
    2. TPS54620仅具有逐周期电流限制(无断续模式)、而 TPS54320在电流限制512个开关周期内运行后具有断续模式。