This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:用于不能与 BQ25792EVM 配合使用的3节锂电池的太阳能充电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985154/bq25792evm-solar-charging-for-3s-lithium-batteries-not-working-with-bq25792evm

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ25798

你好。

我们正在设计一款全新的太阳能充电器、适用于3节锂电池(12V)、采用20W 太阳能电池板为6800mA 3节锂电池充电。

在完成设计之前、我们将测试 BQ25792EVK、我们看到 EVK 未使用太阳能电池板为电池充电。

我附上我在 EVK 中所做配置的照片、如果我错了、就像 BQ25792手册中关于一个单元输入的内容一样。  

我从太阳能电池板获得的电压为20、4V。 我已将其直接连接到 Vin1。 没关系吗? 或者、我应该放置任何 zenner 12V 电压以避免连接超过12V?

状态 LED 始终熄灭、我首先在电源单元提供12V 电压和20V 电压的情况下检查 EVK、它工作正常、我的意思是电池正在更换。

我已连接到输出(SYS)的器件消耗140mA 的电流。  

由于电池有3根导线(+、GND 和 THERM)、我已将 THERM 连接器中的 AGND 连接到电池的 PGND。 没关系吗?  

可以帮我解决这个问题吗?  谢谢。

e2e.ti.com/.../BQ25792EVK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    您的连接看起来正确。  由于您连接了电池组热敏电阻(希望为10kohm)、因此您需要移除 JP18上的分流器、JP18上安装了一个10kohm 电阻器来仿真热敏电阻。  

    TI 推出了名为 BQ25798的 BQ25792、该器件针对太阳能电池板进行了更多优化并提供 MPPT。  我建议您转到该 IC。  它具有相同的引脚排列。

    此致、

    Jeff