This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824A:WEBENCH 的效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62824A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985077/tps62824a-efficiency-of-webench

器件型号:TPS62824A

大家好、  

我使用 WEBENCH 来仿真 TPS62824A 的效率。 但我发现 WEBENCH (>92%)的结果与数据表(<85%)不同。

考虑到 TPS62824A 是强制 PWM 器件、因此当 IOUT 较小时、它不应具有如此高的效率。

条件:VIN=5V、VOUT=1.8V、IOUT=0.2A

请问哪一项是正确的? 如果 WEBENCH 不正确、为什么它显示错误结果呢?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    感谢您的提问。

    通常、WEBENCH  使用复杂的算法来估算效率和其他运行值。 我们尽力将仿真结果与基准数据相匹配、但您应该始终参阅数据表以获得更准确的信息。

    但是、 在您的特定情况 下、我认为器件的 WEBENCH 模型存在错误、因为它似乎不在强制 PWM 模式下工作。  

    我将在内部进行检查以使其固定。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。