主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我想问一些有关 BQ40Z80的问题。
目前、我们在设计中发现了一个问题。 当 BQ40Z80进入关断模式时、在打开电源并重新启动 BQ40Z80后、发现 MCU 从 BQ40Z80读取的数据不正确。 记录的数据包发现0x0054 OperationStatus 的位24 init 为1。
此时、MCU 继续与 BQ40Z80通信、读取的数据仍然不正确、并且无法消除此初始位(当数据正常读取时、INIT 为0)
根据当前解决方案、MCU 在上电后延迟3秒、然后再与 BQ40Z80通信以获取数据
我要问的是、在 BQ40Z80关闭并重新启动后、MCU 是否需要等待一段时间才能与 BQ40Z80通信、以及等待时间需要多长时间? 或者、在 BQ40Z80重新启动以与 BQ40Z80通信后、MCU 需要执行哪些操作?
BR、Gary