This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:功能故障

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983233/ref200-functional-failure

器件型号:REF200
尊敬的团队: 

我的客户正在将 REF200和 INA326用于 PT1000传感器解决方案。 下图是原理图。

最近、他们发现存在功能故障现象。 怀疑 REF200的输出可能对地短路。
支持需求:
REF200的引脚1是否可以长时间对地短路? 实际应用中存在短路、 2.如何在电路中添加保护措施以避免对 REF200造成损坏?

谢谢!
迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、我已要求我们这个产品系列的专家 Marcoo 进行审核和回复。 很抱歉让你久等了。 Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dylon、

    REF200需要某种电阻或负载才能正确调节。 当器件短接至 GND 时、REF200无法正常工作。

    我会在引脚1和 J1和 R4的两个灯串上的结之间添加一个小电阻。 电阻不应影响电压测量、因为它与 DUT 串联。 这样、如果3、2、1短接至 GND、器件可以调节串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢您的大力支持。 这可以为我的客户解决问题。 谢谢!

    迪伦