This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596

Guru**** 2811665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984939/lm2596-lm2596

器件型号:LM2596

1、产品上的实际应用电路如下:输入电压8.7V、输出电压5.15V、额定负载电流1A。

2.使用示波器测量芯片引脚2 (内置电源开关)在不同负载下的输出和输出电压波形、如下所示:

轻负载时、芯片在不连续电流模式下工作、电路的寄生参数会在芯片的输出引脚上引起振荡。 最高电压为9.36V。 如果反向电压被施加到芯片的内置开关上、芯片是否会被损坏?

在器件手册中没有明确的结论和绝对电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器和寄生电容器中存在能量、这通常非常小。 如果您有问题、可以在开关节点中添加 RC 缓冲器。 则振铃的峰值应小得多。