请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663-166EVM 主题中讨论的其他器件: TPS2663
您好!
我计划购买 TPS2663-166EVM、以在浪涌测试中保护我的器件。 浪涌测试电平在此产品数据表中指定为500V/2R。 TPS2663-166EVM 是否在2kV/2R 或4kV/2R 测试条件下提供保护? 如果不是、您能否推荐其他产品?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划购买 TPS2663-166EVM、以在浪涌测试中保护我的器件。 浪涌测试电平在此产品数据表中指定为500V/2R。 TPS2663-166EVM 是否在2kV/2R 或4kV/2R 测试条件下提供保护? 如果不是、您能否推荐其他产品?