This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:Rsense 短路时有什么风险

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983546/tps40210-q1-what-is-the-risk-when-the-rsense-is-shorted

器件型号:TPS40210-Q1

大家好、

我的客户由于某种原因使 Rsense 电阻器短路。 它看起来器件正常工作。

但是、我不明白为什么器件在这种情况下可以正常工作。 电感器电流感应电压用于反馈控制、因为该 IC 由峰值电流模式控制、对吧? IC 集成了斜率补偿。 它仅用于避免次谐波振荡的补偿。 我相信、如果只有斜坡补偿没有电流感测电压、则反馈控制是不稳定的。  

在 Rsense 短路的情况下有什么风险?

我不明白他们为什么要短接 Rsense。 我将获得该信息。 但是、您能否提前告诉我、Rsense 的风险已被短路。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saito、

    感谢您的提问。 Rsense 短路的风险是器件未检测到负载过流的故障情况。 当 Rsense 上的压降高于150mV 时、将检测到过流 、如果您将此电阻器短路、则永远不会出现任何压降(这可能很危险)。 Rsense 仅在 CCM 模式下工作且占空比大于50%时才会帮助过谐波不稳定,如果客户在此情况下不工作,则可能是设备看起来工作正常。 我不 建议缩短 Rsense。  

    请告诉我是否可以进一步帮助您。

    此致、

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta-San、

    我感到惊讶的是、该器件在没有 Rsense 的情况下正常工作。

    客户不需要 OCP、如果占空比小于50%、是否可以短接 Rsense? 稳定性或负载瞬态响应是否没有风险?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我真的不建议将该电阻器短接。 在负载瞬态和启动期间、无法保证占空比、在这些条件下、您需要 Rsense 来保护电路。 此外、由于这是一个电流模式控制器、因此移除 Rsense 意味着您将断开内部电流环路、因此您可能也会影响补偿、从而导致稳态之外的不稳定问题。
    如果您想私下继续讨论、我也会向您发送朋友请求。  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta-San、

    当 Rsense 短路时、器件在电压模式下运行、对吧?  因为它操作内部斜坡信号和电压反馈信号。 在这种情况下、补偿将会很复杂。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    不可以、我不会说转换器在传统电压模式下运行时短接该电阻器。 不过,我建议不要将其短接,因为在某些情况下,它也可能造成不稳定的问题。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta-San、

    明白。 客户仍在努力缩短 Rsense 电阻器。 此外、它们还会检查输出在工作温度范围内是否稳定。 我会建议客户在整个温度范围内检查环路稳定性。

    我获得了背景信息、说明他们为什么要考虑缩短 Rsense。 我还从客户那里获得了原理图、因此我将通过内部电子邮件与您讨论是否有任何解决方案来解决 Rsense 电阻器短路的问题。

    此致、

    Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    请随时与我内部联系、以便我们可以更详细地讨论此主题。 我很期待您的消息。

    此致、

    Elisabetta