This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:COMP ping 被下拉5ms

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984767/ucc28064a-comp-ping-get-pulled-down-for-5-ms

器件型号:UCC28064A

我在 SMPS 设计原型中使用 UCC28064A。 启动后、栅极驱动器每个开关4次、COMP 引脚在启动5ms 后下拉、开关4次、依此类推。

数据表列出了 Comp-Pin 下拉的来源。

IC 具有48°C 的温度、因此不会进行热关断。

CS 开路的条件是什么? CS 引脚略高于0V、且具有大约0.4V 的高噪声电平

TSET 的恒定电压为:2.9V

VSENSE 高于2.1V、因此 EN 阈值正常。

VCC 为15V、因此 UVLO 应该没有问题。

HVSENSE 为4.35V、因此未达到 OV 阈值。

VINAC 的峰值大约为5V、因此远高于欠压阈值。

由于我仅限于搁置的 SMD 组件、因此我将耦合电感器用于升压电感器。 ZCD 引脚的匝数比为1:1、电压偏差为1:8、而不是根据数据表公式计算得出的匝数比为1:8。

输入电压为230VAC。

目标输出为400VDC。

功率高达100W

交错拓扑用于最大限度减小无源组件尺寸。

是否有进一步的机制下拉 COMP 引脚?

如果 ZCD 信号缺失或错误、是否可以下拉 COMP 引脚?

是否可以将 CS 引脚设置为恒定电压、而不会将 COMP 引脚下拉?(不适用于正常运行、而只是为了确定问题)

提前感谢您的任何有用回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请再次确认在这种情况下、Hvsense 的电压为何为4.35V?

    COMP 引脚在 VCC UVLO/欠压/HVsense OVP/过热等完全重启事件下放电、 并在交流压降持续时间短的情况下逐周期 进行电流放电。

    ZCDA/ZCDB 的绝对最大额定值为4V。 如果您选择匝数比为1:1、 ZCDA/B 上的电压已经高于最大额定值。 我可能已经损坏了控制器。

    请先重新设计具有正确匝数比的电感器、然后使用新控制器进行检查。