This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:具有相同引脚的替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822, TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983463/tps62822-alternative-with-the-same-pinout

器件型号:TPS62822
主题中讨论的其他器件: TPS62823

大家好、

TPS62822目前缺货、我们的任何分销商均不提供。 由于客户已经进行了 PCB 设计、是否有具有类似引脚的替代方案?

我认为 TPS62823是一种替代方案、但也缺货、无法从经销商处获得。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    与 TPS6282x 器件没有 P2P 兼容。 无论如何、我建议联系当地的 TI 销售办事处、以便他们可以寻找支持客户的方法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以关闭 Excel。 如果有进一步的询问、我将再次联系我们。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    注意到。 我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel