我们一直在 AFE 的 BMS 中使用 bq76940、我们为 STM32L4系列开发了驱动程序、一切都正常、
最近、当尝试测试 OCD 功能时、它未按预期工作、
问题描述、
AFE 电路中使用的电流感测电阻为1mil (容差为1%)、OCD 阈值设置为0x00 (8A)、OCD 延迟为0x07 (1280ms)、
使用了电阻负载(Rheostat)、电流消耗约为8.7A
2、库仑计数器读数正确、读数为8.789微伏、这将转换为8.7A、因为使用的电阻为1m Ω
但是 SYS_STAT 中的 OCD 位 为0、因此 AFE 不会检测导通 DSG FET 的故障
4.我已经从 PROTECT2寄存器读回了 OCD 阈值、并且它按照预期正确设置
请指导我解决该问题