This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:如何避免进入 VINDPM

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984186/bq25895m-how-to-avoid-getting-into-vindpm

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

我将 BQ25895M 与板载5V 稳压  器搭配使用、为 VBUS 输入供电(因为对于 BQ25895以及之前使用 BQ24160R 的发电板、外部电压过高)。   

它会立即进入 VINDPM 模式、如寄存器 REG13=AllRegs[19]位 VDPM_STAT (0x80)所示。   这使我的充电电流接近零、REG12=AllRegs[18]。  请参阅随附的两个寄存器值的注释截屏中的第一个。

我已经检查过 VBUS 、它至少是4.97V 的稳定电压。  我在 VBUS 引脚1上使用精确的万用表进行测量、并通过示波器确认平稳。  但是、芯片似乎认为 VBUS  等于4.1V。  (请参阅屏幕截图 REG11=AllRegs[17]= 0x8F => 4.1V。)  这是完全错误的、我不知道为什么。  我*怀疑*该错误与进入 VINDPM 模式的器件有关,并且充电电流急剧下降。  (有时我会获得0x03 = 150mA 的充电电流、但绝不会接近我所需的2.1A 配置。)

导致上述问题的原因可能是什么?如何解决此问题?

同时、我曾试图强行阻止这种自动行为、但我认为我对芯片的了解不够。  我尝试设置 REG0D = 0x8D、因此在3.9V 阈值下强制 VINDPM=1。   REG0D 值在所需的0x8D 处停留一段时间、I SAW REG13显示0x28、因此 VDPM_STAT = 0 (不在 VINDPM 中)和输入电流限制2.1A。  ~、充电电流保持为零、没有接近2.1A 的地方、该区域应该是 REG12 μ= 0x2A、而不是0x00。  (此案例在下面的第二个屏幕截图中进行了说明。)

屏幕截图中未显示、我尝试将 REG00中的 EN_ILIM=0设置为0x28 (再次设置2.1A 输入电流限制)。  仍然是 REG12=0x00充电电流。  我还尝试将 REG02中的 ICO_EN=0设置为0x61。  充电电流仍然为零。

我不知道还有什么可尝试的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3应有助于解答您的问题。   有关详细信息、另请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  当我通过设置较高的输入电流限值以及禁用 ILIM 引脚来克服 REG00上的充电电流问题时、我的大多数问题都消失了(在这里、我有200欧姆、否则建议为1.95A、所以也许不需要禁用、只需要输入电流限值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 如果 ILIM 引脚电流限制设置高于 IINLIM 寄存器设置、则无需禁用 ILIM 引脚功能。

    此致、

    宁。