This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:包含直流偏置效应的推荐组件值?

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983451/tps54426-recommended-component-values-including-dc-biasing-effect

器件型号:TPS54426

大家好、

我的客户想知道他们是否需要针对 表1中所示的建议组件值注意 DC 偏置效应。

这些值是否显示标称值? 或有效值? 如果表示标称值、则需要根据表1选择更大的电容器。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Amod 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些看起来像是标称电容值。 我找不到数据表中规定的有效值。 在 EVM 上、有效值约为35uF、但这适用于1.05V 设计。 如果您希望我为您的设计推荐或审查任何特定的电容器,请告诉我。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:

    感谢您对此问题的及时响应并提供帮助。

    我很快将向您发送他们的原理图。

    此致、

    Takashi Onawa