This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:计算 LM4040C30I 随温度变化的最大 VZ 变化?

Guru**** 2521600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984469/lm4040-calculate-the-worst-vz-variation-with-temperature-for-lm4040c30i

器件型号:LM4040

您好!

我的客户使用 LM4040C30I 作为 ADC 基准。

他们发现、当温度发生变化时、他们的 ADC 数字化代码会使用相同的模拟输入进行变化。

因此、他们想知道温度从大约0°C 变为50°C 时、VZ 变化最差的情况是什么。

在中

6.12 LM40C30I、LM40D30I 电气特性

整个温度范围内、我们只有 Iz=1mA 时的反向击穿电压最大值的平均温度系数、但我们不在该额定电流下工作、例如、电路中的 Iz 为5mA。

那么、我如何计算 VZ 随温度变化的最大变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我正在研究这个问题-我将在24小时内返回给您。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的耐心等待。  

    在表6.5中、查看 "工作电流变化时的反向击穿电压变化"参数、如下所示:

    如果 IR > 1mA、则在整个温度范围内使用底部值(8mV);如果 IR < 1mA、则使用顶部值(1mV)。  将该值与6.12中的值进行比较(对于您的情况、该值为150ppm/C)。

    对于在5mA 时为2.5V 的情况、最终结果为(150ppm/C)*(2.5V)+ 8mV = 187.5uV/C + 8mV、这是最坏情况下温度系数在 与1mA 不同的 IR 下的结果。 请告诉我这 是否能帮助您。

    Tony