This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80电池组引脚

Guru**** 2569635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984611/bq40z80-bq40z80-pack-pin

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

我想确认下面的原理图。 PACK 引脚添加了 一个10Ω Ω 和1N4148、 是否可行?Ω

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我们以前没有看到过这样的连接。  二极管上会出现压降、这会影响电池组电压精度、因此我们不建议进行此连接。

    此致、

    李杰登