This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:原理图审阅请求

Guru**** 2508355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984869/tps54325-schematic-review-request

器件型号:TPS54325

大家好、

您能快速查看 TPS5442的原理图吗?

您可以 从此处访问原理图(内部链接)

如果您在原理图中发现任何不好的地方、请告诉我。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onawa-San

       如果原理图为机密信息、您能给我们发送一封电子邮件进行审查吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    VIN 压摆率是多少? 相对于 VIN、EN 信号的时序是多少? 根据数据表、PG 上拉电阻器需要通过足够高的电阻器(25k 至150k)连接到 VREG5。 4.4A 电感器额定电流可能是一个问题、尤其是因为您使用小型软启动电容器快速斜升、并且该器件具有谷值电流保护功能。 因此、峰值电流电平可能高达6A-7A +、具体取决于纹波。

    谢谢、

    模块